Référence

Surfer sur les vagues sous un éclairage à DEL

Avec son centre de surf indoor, son studio de fitness intégré, ses événements sportifs réguliers et sa gamme complète de services, le L&T Sporthaus d'Osnabrück, en Allemagne, fait du sport une expérience vivante. Le concept d'éclairage joue lui-même un rôle central. Environ 4500 lampes à DEL, gérées par les contrôleurs WAGO, créent une atmosphère unique chez L&T.

Réparti sur cinq étages et plus de 5 000 mètres carrés d'espace de vente, le magasin de sport L&T ne se contente pas de fournir les bons produits au bon moment : il offre une expérience de magasinage unique. Les concepteurs ont pour objectif ambitieux d'attirer des événements sportifs dans le magasin et d'inviter le public à y passer son temps libre. Ils s'adressent aux clients avec des concepts nouveaux et durables.

Au cœur du nouveau bâtiment, directement relié à la maison de couture L&T, se trouve la piscine à vagues, qui s'étend sur 7,5 mètres sur 16. Une « vague infinie » invite les visiteurs à s'essayer au surf en salle. L'ensemble du complexe sportif a été conçu autour de cette piscine. Un atrium spacieux offre une vue imprenable sur la piscine depuis tous les étages. Au niveau inférieur, un podium est prévu pour des présentations et des spectacles.

Afin d'adapter l'éclairage aux conditions changeantes et de maintenir un niveau d'éclairement constant tout au long de l'année, nous avons sélectionné des luminaires à DEL avec interfaces DALI.

Lutz Brinkmann, directeur technique chez L&T

Entraînement en altitude à Osnabrück

Les visiteurs qui souhaitent participer peuvent se retrouver dans la salle de fitness intégrée, située au deuxième étage. Les sportifs amateurs et professionnels peuvent s'entraîner sur plus de 800 mètres carrés équipés des appareils les plus modernes. De plus, la pression atmosphérique et la teneur en oxygène peuvent être réglées dans l'ensemble des zones d'entraînement cardio et circuit. Cela permet aux athlètes de conserver leur condition physique pour des altitudes élevées pouvant atteindre 2 500 mètres ou de se préparer de manière ciblée à des compétitions.

Le magasin de sport souhaite naturellement vendre ses produits. Les hommes et les femmes trouveront chacun un étage entier adapté à leurs intérêts avec des offres sportives spécifiques. Des espaces dédiés aux sports saisonniers, aux chaussures de sport, à la mode urbaine, à la mobilité urbaine et aux articles de plein air complètent l'éventail des possibilités.

building_licht_l-und-t_sporthaus_wellenbad_surfen_2000x1500.jpg

Produits et événements créent le décor

L'éclairage joue un rôle essentiel dans le concept L&T. De nouvelles études démontrent que la lumière dans les espaces de vente peut influencer positivement la perception et le confort des clients. Dans le cas de conceptions d'éclairage innovantes, telles que celles mises en œuvre dans le magasin de sport L&T, l'objectif est de mettre en scène les produits et les événements de manière à aller au-delà d'une simple qualité d'éclairage excellente pour créer des scénarios variés et inspirants. Les clients doivent se sentir à l'aise et avoir envie de s'attarder.

VEDDER LICHTMANAGEMENT, une entreprise d'éclairage de Munich, était responsable de la conception de l'éclairage. Dans un établissement qui mise sur l'expérience du magasinage et les événements, un seul scénario d'éclairage, qui ne peut être qu'allumé ou éteint, est tout au plus insuffisant. Pour obtenir un éclairage optimal dans toutes les zones de l'établissement, les concepteurs d'éclairage ont utilisé environ 4 500 lampes à DEL réparties sur les cinq étages. Chaque lampe est placée avec précision et peut être commandée séparément.

« Afin de pouvoir adapter rapidement l'éclairage aux conditions changeantes et de maintenir un niveau d'éclairement constant tout au long de l'année, nous avons choisi des luminaires à DEL avec interface DALI », explique Lutz Brinkmann, responsable technique chez L&T. En plus d'un niveau de base, qui est activé le matin pour le service de nettoyage et qui reste constant tout au long de la journée, des scénarios d'éclairage adaptés aux événements ont été programmés.

Une série de réglages d'éclairage de niveau supérieur pour les défilés de mode, les tournois de basket-ball ou les présentations sont disponibles sur simple pression d'un bouton. De plus, il existe des scénarios d'éclairage pour l'espace piscine, en particulier pour « la vague », et pour les présentations dans les zones de vente.

Contrôle flexible de l'éclairage

Lors de la préparation, les concepteurs ont examiné de nombreuses questions relatives à la structure des commandes et à la programmation. « Le système de commande d'éclairage doit fonctionner de manière flexible et s'adapter rapidement à de nouvelles conditions », explique Heiko Runge, chef de projet et programmeur chez ebm elektro-bau-montage GmbH & Co. KG, à Osnabrück. Chaque luminaire est un point de données qui peut être commandé individuellement, y compris en termes de luminosité. Cette commande s'effectue via la technologie du bâtiment, à partir d'un écran tactile dans le centre de contrôle ou directement dans la surface de vente à l'aide d'un téléphone intelligent.

La commande de l'éclairage doit fonctionner de manière flexible et s'adapter rapidement à de nouvelles circonstances.

Heiko Runge, chef de projet et programmeur chez ebm

Les contrôleurs WAGO PFC200 constituent le cœur du système de commande d'éclairage. Toutes les données relatives aux différents scénarios d'éclairage et toutes les valeurs de luminosité sont stockées dans une base de données MySQL intégrée au contrôleur. Cette solution de base de données offre plusieurs avantages à Heiko Runge : toutes les modifications de luminosité sont gérées et contrôlées de manière centralisée. Il n'est pas nécessaire de modifier les différents éléments d'éclairage ou les contrôleurs DALI. Les lumières peuvent être attribuées individuellement à différents scénarios, même pendant l'exécution du programme. Si un produit ou un groupe de produits doit être mis en valeur, les luminaires qui l'éclairent sont réglés à 100 %, ceux situés à proximité sont atténués et l'ensemble est stocké comme scénario d'éclairage.

Outre les commandes d'éclairage DALI, d'autres interfaces ont également été intégrées au système d'automatisation WAGO. Par exemple, le contrôle de l'éclairage pour les événements dans la piscine est assuré par DMX; le protocole KNX est utilisé pour les fonctions de contrôle dans les zones technologiques et publiques et pour relier la technologie multimédia. Les points de données sont intégrés dans un système de gestion de bâtiment BACnet de niveau supérieur conçu par Kieback & Peter.

Système éprouvé

Pour assurer une communication continue entre le contrôleur et les voyants, douze contrôleurs PFC200 de WAGO, répartis dans toute l'installation, régulent les appareils au niveau du terrain. Chaque ligne DALI peut commander jusqu'à 64 luminaires DALI. Afin de garantir la flexibilité et l'évolutivité du système, les concepteurs ont prévu des réserves : aucun distributeur n'est relié à plus de 50 luminaires.

Pour commander les 4 500 luminaires, ebm a installé 1 008 boîtes de distribution dans le centre sportif, chacune étant commandée par un module multi-maître DALI (753-647) de WAGO. Pour garantir des connexions sûres entre l'armoire de commande et les boîtes de distribution, ebm mise sur le système de connexion enfichable WAGO WINSTA®. Les boîtiers de distribution étant intégrés dans les plafonds et difficilement accessibles, ebm n'a retenu que des systèmes éprouvés pour sa conception.

En tant qu'entreprise artisanale réalisant de grands projets d'ingénierie électrique, nous apprécions la qualité WAGO.

Andreas Ennen, PDG d'ebm

Lors du choix des composants pour le système DALI, ebm a accordé une grande importance à leur conformité à la norme CEI 62386 DALI. C'est la seule façon de garantir l'interopérabilité de tous les utilisateurs du bus DALI. « En tant qu'entreprise artisanale réalisant de grands projets d'ingénierie électrique, nous apprécions la qualité WAGO », explique Andreas Ennen, PDG d'ebm. « Nous avons beaucoup d'expériences positives avec les produits de cette entreprise. Chaque fois qu'un besoin spécifique se présente, WAGO fait preuve d'une grande flexibilité, répond à nos attentes et nous apporte le soutien nécessaire. »

Brinkmann loue également la flexibilité des commandes d'éclairage et l'utilisation de WINSTA®. « Des travaux de rénovation sont en cours de planification, que nous entreprendrons avec les mêmes partenaires et les mêmes concepts de base. »

Texte : Jörg Gruner | WAGO

Photo : Jens Sundheim | L&T

Lecture recommandée

Plus d'applications dans le domaine de la technique du bâtiment

Que vous planifiez des installations d'éclairage et l'automatisation dans votre immeuble de bureaux, que vous modernisiez un système de chauffage, de ventilation et de climatisation ou que vous vous occupiez de l'automatisation des locaux, WAGO vous aide à répondre à vos exigences dans les bâtiments.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x2000.jpg

Une installation d'éclairage et une automatisation rentables

L'éclairage moderne est adapté aux besoins, pratique et économe en énergie, à condition de bénéficier d'une planification experte, d'une installation optimale et d'une commande intelligente afin d'exploiter pleinement le potentiel de votre système. Une mise en œuvre adéquate permet de protéger l'environnement, de réduire les coûts énergétiques et d'améliorer votre environnement de travail ainsi que l'ambiance du bâtiment. Cela présente des avantages pour la mise en service, la maintenance et la conversion, car les solutions modernes de gestion de l'éclairage peuvent être facilement configurées à l'aide d'une interface graphique, par exemple. Les installations laborieuses et les programmations complexes appartiennent désormais au passé.