Référence

Sécurité maximale pour les centres informatiques grâce à l'analyse des données d'alimentation basée sur le nuage

Si des pirates informatiques ou une défaillance technique paralysent les serveurs d'une entreprise, les dommages peuvent se chiffrer en millions. Une entreprise, Correct Power Institute, a mis au point une méthode de contrôle des centres informatiques qui permet de tracer rapidement les défauts de l'alimentation électrique et de garantir ainsi une haute disponibilité des systèmes informatiques. L'approche : les contrôleurs de WAGO détectent tous les courants électriques et les données environnementales et utilisent le nuage pour l'analyse. Le système d'exploitation Linux® renforcé dans les contrôleurs et l'architecture de sécurité sophistiquée de Correct Power garantissent le plus haut niveau de sécurité des données.

La cybercriminalité est un risque pour la sécurité

Imaginez un constructeur automobile à Stuttgart : au milieu de la garde du matin, la production s'arrête brusquement. Les courroies s'arrêtent, les mouvements rapides des robots de pièces se figent, les écrans tactiles des ingénieurs de production s'éteignent. Plus tard, on apprend que des cybercriminels ont attaqué le centre de calcul du fabricant et coupé l'alimentation électrique des serveurs. Dans les endroits où l'industrie 4.0 a été mise en œuvre, où les processus les plus importants sont contrôlés par l'informatique, cet incident est coûteux : on estime que l'entreprise devrait absorber 20 millions d'euros de pertes dues à cet arrêt de production.

Cet exemple est peut-être imaginaire, mais il est aussi tout à fait réel, car la quasi-totalité des grandes entreprises, des banques et des groupes d'assurance externalisent leur informatique vers des centres de calcul. Ceux-ci traitent, analysent et stockent en permanence des données, notamment dans le nuage, qui offre d'énormes capacités informatiques supplémentaires. Mais c'est là que le bât blesse : les fermes de serveurs peuvent être facilement attaquées via l'internet si leur sécurité informatique n'est pas solide. Les pirates informatiques exploitent de plus en plus ces points faibles pour infiltrer des virus dans le code, voler des données ou paralyser l'alimentation électrique.

digitalisierung_referenz_antsorg_interviewportait_bernd-steinkuehler_x4_2000x2000.jpg

Le talon d'Achille : les alimentations électriques des serveurs

Bernd Steinkühler
Correct Power Institute

Une informatique défectueuse nuit à la compétitivité

« Les alimentation électrique sont le talon d'Achille des serveurs », explique Bernd Steinkühler, PDG de Correct Power Institute GmbH. Cette entreprise de Bochum est spécialisée dans la construction et la surveillance de fermes de serveurs. Le problème : même si l'alimentation électrique est réglementée par des normes et des exigences, celles-ci ne sont souvent pas pleinement mises en œuvre. « Il existe de nombreuses règles et réglementations, et il est facile pour les opérateurs de perdre le fil. La surveillance fait souvent défaut et les problèmes ne sont pas détectés suffisamment tôt », explique Steinkühler. Cela peut avoir des conséquences fatales pour une entreprise. Si le système informatique ne fonctionne pas jour et nuit, la production et la compétitivité en pâtissent.

digitalisierung_referenz_ueberwachung_rechenzentrum_cybersecurity_istock_599903534_2000x1500.jpg

Analyse dans le nuage grâce à Azure

Correct Power peut apporter des solutions : l'entreprise a développé un concept de surveillance pour les fermes de serveurs qui vise une disponibilité maximale de l'énergie. « Pour répondre aux exigences de disponibilité et de sécurité des centres de calcul modernes, nous devons examiner l'électricité de manière plus explicite afin de détecter et d'évaluer les courants résiduels de manière plus détaillée. Nous testons le courant de manière approfondie », explique Marcel Steinkühler, responsable des ventes et du marketing chez Correct Power. Les contrôleurs de WAGO jouent un rôle essentiel. Ils collectent les données électriques et environnementales de jusqu'à 15 000 points de données par ferme de serveurs et les envoient pour analyse et archivage à la plateforme Azure de Microsoft, elle-même gérée par la filiale de télécommunications T-Systems. « Nous disposons ainsi d'un concentré d'intelligence en matière de mégadonnées. En outre, Azure offre un niveau élevé de surveillance des données, car T-Systems fonctionne comme un administrateur allemand pour contrôler l'accès », selon le PDG Bernd Steinkühler.

Contrôle des variables environnementales basé sur le nuage

Les valeurs de courant différentiel détectées dans les baies de serveurs du centre de calcul constituent la base de l'analyse de Correct Power. Le courant différentiel est, par définition, la somme vectorielle des courants de tous les conducteurs actifs en un point spécifique d'un système électrique. Comme les courants entrant et sortant des racks doivent être équilibrés, ce courant devrait être égal à zéro. « Lorsque des écarts apparaissent, il y a probablement un défaut et notre système tire la sonnette d'alarme », explique Steinkühler. L'entreprise surveille également les valeurs environnementales telles que l'humidité, la température et la pression. S'il fait trop chaud dans les salles de serveurs, les serveurs sensibles fonctionnent avec une puissance réduite et une consommation d'énergie accrue. Dans de tels cas, la température est régulée automatiquement par les systèmes de contrôle climatique, et le nuage envoie un message d'avertissement.

Les mises à jour de sécurité exigent un effort considérable

Tout cela semble facile, mais il s'agit d'un système sophistiqué. Les spécialistes de Correct Power ont beaucoup étudié la sécurité des données dans leur conception. « De nombreux contrôleurs standard du marché n'offrent tout simplement pas ce dont nous avons besoin à cet égard », déclare Steinkühler. Ces contrôleurs sont basés sur Windows et nécessitent donc des mises à jour de sécurité régulières. « Cela entraîne des dépenses énormes et ne correspond pas à nos exigences élevées en matière de sécurité. » C'est pourquoi Correct Power a choisi le contrôleur PFC200 Linux® de WAGO. Le concept de « Sécurité dès la conception » (sécurité informatique intégrée dès le départ sous la forme d'une architecture de sécurité à plusieurs niveaux) garantit que les voleurs de données auront de sérieux problèmes avec ces contrôleurs. « Nous sommes séduits par le système d'exploitation Linux® renforcé », explique Steinkühler.

digitalisierung_referenz_antsorg_interviewportait_marcel-steinkuehler_x1_2000x1500.jpg

Le cœur de la chaîne de sécurité

Les concepteurs de l'entreprise de Bochum ne peuvent même plus imaginer leur concept sans le PFC200. Il transfère automatiquement, à intervalles définis, des valeurs sélectionnées au pare-feu de l'entreprise de sécurité Palo Alto Network. La communication est sécurisée par une connexion VPN chiffrée utilisant le protocole MQTT éprouvé.

Palo Alto évalue les renseignements, détecte les intrus et repousse les attaques contre le système informatique. Il transmet ensuite les valeurs « propres » via Internet à Azure pour un traitement ultérieur dans le nuage. « Grâce à cette étape intermédiaire, notre solution de surveillance est devenue le Fort Knox des données », explique Steinkühler.

Accédez aux données actuelles et historiques depuis n'importe quel endroit

L'Asset Management Cloud, développé par M&M, filiale de WAGO, reçoit les données par l'intermédiaire d'Azure. Un portail Web sert d'interface utilisateur et permet d'effectuer des ajustements, par exemple en ce qui concerne les renseignements qui seront stockés dans le nuage ou les valeurs mesurées qui déclencheront des alarmes. Les renseignements peuvent être clairement affichés sous forme de tableaux et de diagrammes sur un tableau de bord et dans la base de données d'entreposage de données prise en charge par Correct Power. « L'avantage de cette solution est que nous avons accès aux données actuelles et historiques, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons », explique Steinkühler.

Un intérêt marqué de la part des industries, des banques et des compagnies d'assurance

Des entreprises industrielles, des banques et des compagnies d'assurance ont manifesté leur intérêt pour les systèmes de surveillance de Correct Power. Ceux-ci ont déjà été mis en place par des spécialistes de l'informatique dans vingt fermes de serveurs en Europe, en Asie et en Australie, et sont prévus dans dix autres. Dans le cadre de son prochain projet, Correct Power prévoit d'utiliser Azure pour la prédiction des pannes et de développer de nouvelles stratégies d'exploitation afin d'augmenter la disponibilité des serveurs. « Les problèmes résultent souvent de corrélations défavorables. Nous voulons utiliser l'intelligence artificielle, ce que l'on appelle l'apprentissage automatique, pour détecter et prévenir les erreurs », explique Steinkühler.

Les experts considèrent que l'apprentissage automatique et les réseaux neuronaux sont des thèmes importants pour l'avenir. Grâce à eux, il sera possible d'utiliser l'énergie et les processus et d'assurer une maintenance prédictive, par exemple. Les systèmes de production ne seront plus réparés lorsqu'ils tombent en panne, mais avant qu'ils ne tombent en panne. Cela permettra d'éviter les longues périodes d'inactivité et les coûts qui en découlent. WAGO peut également faciliter un pas dans la direction de l'industrie 4.0, car leurs contrôleurs peuvent être utilisés comme gestionnaires de données centraux pour les informations analogiques et numériques avec des liens sécurisés vers le nuage.

Entretiens avec WAGO

Avis d'experts sur la cybersécurité

digitalisierung_referenz_karl-heinz-niemann_x6_2000x1500.jpg

La cybersécurité dans l'industrie de la construction navale

Les constructeurs de navires, les intégrateurs de systèmes et les compagnies maritimes sont enthousiasmés par les nouvelles possibilités qu'offre Maritime 4.0. Le professeur Karl-Heinz Niemann parle à WAGO des opportunités et des défis.

digitalisierung_referenz_antsorg_interviewportait_bernd-steinkuehler_marcel-steinkuehler_x2_2000x1500.jpg

Rendre la vie dure aux pirates informatiques

Bernd et Marcel Steinkühler, de Correct Power Institute, un spécialiste des technologies de l'information, discutent des attaques provenant d'Internet et des défenses possibles, comme les contrôleurs WAGO.

digitalisierung_interview-wollert_portait_prof-wollert_2000x1500.jpg

Usine intelligente et cybersécurité

Le professeur Jörg Wollert explique quelles devraient être les premières étapes sur la voie de l'usine intelligente. Il indique également les domaines dans lesquels les entreprises ne peuvent pas se permettre de faire l'impasse.