Vorteile für Mitarbeitende

Mit den WAGO-Vorteilen engagieren wir uns für diejenigen, die uns am meisten bedeuten: unsere Mitarbeitenden

Vielfältige Vorteile zielen darauf ab, unseren Mitarbeitenden Arbeitsbedingungen zu schaffen, unter denen diese sich wohl fühlen und erfolgreich sind.

Die Vorteile im Detail

Familienunternehmen, welches den Mitarbeiter ins Zentrum stellt

Seit der Gründung im Jahr 1951 ist WAGO ein in Familienbesitz befindlicher, unabhängiger und nicht börsennotierter Konzern, der einen Großteil seines Gewinns in die Weiterentwicklung des Unternehmens reinvestiert. Das anhaltende Wachstum der letzten Jahre hat dazu geführt, dass WAGO heute mehr als 9'000 Mitarbeiter beschäftigt. Trotz dieses schnellen Wachstums steht der Mensch weiterhin im Mittelpunkt. Die allgemeine Atmosphäre im Unternehmen ist freundlich und herzlich. WAGO bietet zukunftssichere Arbeitsplätze.

Für den Marktführer arbeiten

WAGO ist einer der führenden Anbieter im Bereich der Verbindungs- und Automatisierungstechnik sowie der Interface-Elektronik. Am Standort Domdidier produzieren wir Lösungen für Anwendungsgebiete wie Beleuchtung, Gebäudetechnik und Industrie. Mit unserem Produkt- und Lösungsportfolio sind wir ein kompetenter Partner an der Seite unserer Kunden in allen Branchen.

Maschinenpark an der Spitze des technologischen Fortschritts

An unserem Standort in Domdidier verfügen wir über mehr als 150 Produktionsmittel, die mit fortschrittlichen Technologien ausgestattet sind. Durch regelmässige Neuanschaffungen wird unser Maschinenpark laufend modernisiert und erweitert. Dank dieser Maschinen können wir die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte garantieren.

Aktive Unterstützung von Weiterbildungsmassnahmen

WAGO fördert die Weiterbildung seiner Mitarbeitenden in jeder Form: am Arbeitsplatz, intern oder extern. Je nach den Bedingungen und Bedürfnissen der Stelle kann sich WAGO an den Ausbildungskosten beteiligen. Sie haben also die Möglichkeit, sich in Ihrer Funktion weiterzuentwickeln und neue Fähigkeiten zu erwerben.

Ferien

Mindestens 5 Wochen Ferien pro Jahr.

Die zur Verfügung stehenden Ferientage hängen vom Alter ab und sind wie folgt:

  • 25 Tage ab dem vollendeten 20.,

  • 27 Tage ab dem vollendeten 40.,

  • 30 Tage ab dem vollendeten 50. Lebensjahr.

Zeit für sich und seine Hobbys ist WAGO wichtig!

shutterstock_1891148005.jpg

Arbeitszeit

Gemäss dem GAV für die MEM-Industrie beträgt die Arbeitszeit 40 Stunden pro Woche, d.h. 8 Stunden pro Tag. WAGO bietet verschiedene Arbeitszeitmodelle an, die von der Arbeitsstelle oder der Funktion abhängen.

  • Arbeitszeiten Administration: 08:30-11:30 Uhr / 14:00-16:00 Uhr (Blockzeiten)

  • Arbeitszeiten Produktion: 08.00-11.30 Uhr / 13.30-16.00 Uhr (Blockzeiten).

  • Schichtarbeit: 2x8, 3x8

Home Office

Je nach Arbeitsbereich und Verantwortung gibt es auch die Möglichkeit regelmässig im Home Office zu arbeiten. Dabei können max. 40 % des vertraglichen Beschäftigungsgrades im Home Office gearbeitet werden.

Finanzielle Leistungen

Die Mitarbeitenden haben Anspruch auf ein 13. Monatsgehalt, das im Dezember ausbezahlt wird.

Unsere Mitarbeitenden, die im Schichtbetrieb arbeiten, erhalten eine pauschale monatliche Schichtzulage.

WAGO gewährt eine Prämie für die Einstellung von Fachkräften, die durch Mitarbeitende vermittelt wurden.

Die Jubiläen unserer Mitarbeitenden werden gefeiert und die Treue belohnt.

shutterstock_1293713320.jpg

Pensionskasse

Als Arbeitgeber hat WAGO einen Vertrag abgeschlossen, nach dem die Firma 60% der Vorsorgeprämie bezahlt. Der Mitarbeiter hat die Möglichkeit, 40, 50 oder 60% einzuzahlen. Die Beiträge richten sich nach dem vom Mitarbeiter gewählten Vorsorgeplan. Der Beitragsplan kann am Ende eines jeden Kalenderjahres geändert werden. Dies ist eine Möglichkeit für den Mitarbeiter, seine Altersvorsorge deutlich zu erhöhen.

Parking.jpg

Kostenloser Parkplatz und direkte Anbindung an die Autobahn

Dank des direkten Autobahnanschlusses können Sie uns schnell und einfach mit dem Auto erreichen. Die Parkplätze werden kostenlos zur Verfügung gestellt.

Ein elektrisches Auto? Das ist kein Problem. WAGO verfügt über mehrere Plätze, die mit Ladestationen zu Vorzugspreisen ausgestattet sind.

Sind Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs? Vom Bahnhof Domdidier bis zu WAGO benötigen Sie nur 10 Minuten zu Fuss.

stemutz_photo_wago_restaurant_2400px-0T3A4798[1].jpg

Personalrestaurant

In unserem Personalrestaurant stehen täglich drei Menüs zur Auswahl. Dazu gibt es eine Suppe und/oder einen Salat. Die Menüs kosten für Mitarbeitende 8.- und für Lernende 6.- Franken. Ausserdem steht eine grosse Auswahl an Backwaren und Snacks zur Verfügung, um sich die Pausen versüssen zu können. Zudem bietet das Personalrestaurant kostenlosen Kaffee oder Tee an. Mitarbeitende können auch vergünstigte Essensgutscheine erwerben und sie in verschiedenen Restaurants der Region einlösen.

ss_747782728-2000x1500px.jpg

Rabattgutscheine

Rabatte für Restaurants, Geschäfte oder Fitnessstudios der Region sowie schweizweite Vergünstigungen durch unsere zahlreichen Partnerschaften.

Gleichstellung

Faire Behandlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Wir sind für Lohngleichheit zertifiziert.

Kinderbetreuung

WAGO ist eine Partnerschaft mit einer örtlichen Kindertagesstätte eingegangen. Es stehen mehrere Plätze für die Betreuung Ihrer Kinder zur Verfügung.

ss_532066858-2000x1500px.jpg

Nähe zur Natur

WAGO verfügt auf dem Firmengelände über einen Grill- und Picknickplatz, der am Ufer eines kleinen Flusses im Schatten von Bäumen liegt. Sie können Ihre Mittagspause jedoch auch am Murtensee verbringen. Der nächste Strand ist nur 10 Autominuten von unserem Standort entfernt.

Umwelt

Die Umwelt ist ein wichtiger Aspekt für WAGO. Wir haben mehrere Vorkehrungen getroffen, die in diese Richtung gehen. Wie beispielsweise folgende Massnahmen:

  • Installation von Sonnenkollektoren auf dem Dach des Gebäudes mit dem Ziel, saubere Energie für den Betrieb der Anlagen zu erzeugen.

  • Wiederverwertung von Rohstoffen und Mülltrennung. Mehr als 20 % des in der Produktion verwendeten Kunststoffs werden wiederverwendet. Es werden auch Massnahmen ergriffen, um den Papierverbrauch zu senken.

  • Bienen sind für die Artenvielfalt und unsere Nahrungsmittelversorgung von grosser Bedeutung. Weil deren Bestand akut bedroht ist, hat die Wago Contact SA auf ihrem Betriebsareal Bienenstöcke aufgestellt.

  • Anlagen, die der nachhaltigen Entwicklung entsprechen, um die Auswirkungen von Treibhausgasen zu begrenzen.

Gesundheit und Ergonomie

WAGO bietet verschiedene Möglichkeiten zur Anpassung des Arbeitsplatzes an, um die Ergonomie nach Bedarf zu optimieren. Einmal im Jahr schenkt WAGO den Mitarbeitenden ein Paar Sicherheitsschuhe. Sind Sie gerne sportlich unterwegs? WAGO liegt in der Nähe von Feldwegen und bietet Ihnen die Möglichkeit, auf schönen Wegen oder im 5 Autominuten entfernten Vita Parcours joggen zu gehen. Sie können sich auch der Laufgruppe "Fit by WAGO" anschliessen, um von der Motivation des Teams zu profitieren! Je nach Jahreszeit werden den Mitarbeitenden Obst und Säfte angeboten.

ss_382695613-2000x1500px.jpg

Nicht-Absenzen-Prämie

Mitarbeiter, die besonders auf Ihre Gesundheit achten und demzufolge ihre Fehlzeiten senken, bekommen hierfür Prämien zusätzlich zum Lohn ausbezahlt.

LogoFristepCMJN.jpg

Eine Beratung/Unterstützung

WAGO legt großen Wert auf die Unterstützung seiner Mitarbeitenden, sei es privat oder beruflich. Dank unserer Partnerschaft mit dem überbetrieblichen Sozialdienst in Freiburg haben Sie Zugang zu Beraterinnen, die Ihnen kostenlos und vertraulich helfen. Alle Leistungen finden Sie auf der Website von Fri Step. Bei WAGO besteht die Arbeitnehmervertretung (RT) aus sechs Mitarbeitenden aus verschiedenen Bereichen. Ihre Aufgabe ist es, die Interessen unserer Mitarbeitenden zu schützen und zu verhandeln sowie für ein gutes Arbeitsklima und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu sorgen.