Referenz

„Alles läuft automatisiert“

Datenerfassung und -auswertung von Filteranlagen

Daten, Daten, Daten – damit haben Anna-Maria Reimer und Franz Weiß täglich zu tun. Die beiden arbeiten bei der Firma Herding, Komplettlieferant für Filtersysteme für den Industriebereich. Die Herausforderung: Die steigenden Datenmengen stets für den Kunden im Blick behalten und jederzeit darauf zugreifen können. Mit WAGO Analytics haben sie einen passenden Weg gefunden, um Daten ihrer Filteranlagen zu erfassen, auszuwerten und zu monitoren – und das von überall. Wie das genau funktioniert? Das erfahren Sie in unserem Referenzbericht.

Daten, Daten, Daten

Aber zunächst zurück auf Anfang: Filteranlagen im Industriebereich? Was genau bedeutet das eigentlich? Franz Weiß, Leitung Elektroprojektierung, arbeitet seit 9 Jahren bei der Firma Herding und erklärt: „Überall, wo Staub anfällt, sind wir vertreten: von additiver Fertigung über Chemie, Pharmazie, Steine und Erden bis hin zur Oberflächentechnik, quer durch alle Industrien. Wir haben unser eigenes Filterelement, den Herding-Sinterlamellenfilter.“ Diesen verbaut die Firma Herding in den auf den Kundenbedarf zugeschnittenen Komplettanlagen. Was aber geschieht mit den ganzen Daten, die bei der Auswertung der Filteranlagen anfallen? Gerade vor dem Hintergrund der Digitalisierung steigen auch die Anforderungen an die Datenerfassung und -auswertung der Filteranlagen. Und hier kam das Unternehmen WAGO ins Spiel.

Automatisierte Dashboards

Daten sind das Gold von morgen und müssen jederzeit aufrufbar und visuell attraktiv gespeichert, bearbeitet und ausgewertet werden können. „WAGO hat uns eine tolle Monitoring-Lösung angeboten, mit der wir automatisierte Dashboards unserer Filteranlagen erstellen können, sodass wir in der Elektroprojektierung damit überhaupt keine Arbeit mehr haben“, erzählt Weiß. Somit läuft für die Firma Herding alles automatisiert ab – eine große Arbeitserleichterung und Zeitersparnis. Ein weiterer Vorteil: Das ganze System liegt in der Cloud und kann jederzeit und von überall aus abgerufen werden. Wenn der Kunde möchte, kann er außerdem die Zugangsdaten zum Monitoring-Tool erhalten. Anna-Maria Reimer, technische Mitarbeiterin bei Herding, erklärt, um was für Daten es sich konkret handelt: „Hauptsächlich geht es um den Differenzdruck. In dem Filter gibt es eine Rohgas- und eine Reingasseite. Rohgas, wo der Staub reingeht, und Reingas, wo die reine Luft ist. Diese Druckdifferenz messen wir, um zu wissen, wann der Filter ausreichend belegt ist und gereinigt werden muss.“ Gerade auch bei Neuanlagen ist WAGO Analytics sehr hilfreich, um die Performance zu überwachen.

Offen und zukunftssicher

Auf der einen Seite können Neuanlagen so optimal überwacht werden, auf der anderen Seite werden so lange Anfahrtswege eingespart, denn oftmals findet die Problemlösung bereits über das Dashboard statt. Auch Wartungen können mit Hilfe der WAGO Lösung vorausschauend geplant und somit der Kundenservice insgesamt verbessert werden. Ein weiterer Vorteil: Die Firma Herding kann auch Trends über die letzten 20 Jahre verfolgen, denn auch diese Daten sind mit in das System integriert worden. „Im Grunde genommen haben wir hier einen riesigen Datenschatz in das System integriert. Die Kunden sind begeistert, wie wir die Daten aufbereiten. Das macht schon Eindruck.“, so Weiß.

Auch Mirko Faber, Applikationsentwickler bei WAGO, kennt die steigenden Anforderungen aus bereits erfolgreich umgesetzten Projekten im Zeitalter der Digitalisierung und freut sich über die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Firma Herding: „Wir waren von Anfang an von dem enormen Potential der Lösung überzeugt. Die Softwarelösung haben wir modular konzipiert, sodass diese zukunftssicher und offen für die Erweiterung auf kommende Anwendungsfälle ist.“

Große Möglichkeiten durch Digitalisierung

Offen und zukunftssicher. Das sind auch zwei Schlagwörter, die für Anna-Maria Reimer wichtig sind. Denn das Thema Digitalisierung ist nicht nur für das Unternehmen Herding von Bedeutung, sondern auch für die Kundenseite: „Digitalisierung ist für uns sehr wichtig, da wir große Möglichkeiten sehen, uns noch passgenauer und besser mit unseren Lösungen für den Kunden aufzustellen.“ Kundenlösungen müssen zukünftig noch besser an den Kundenprozess angepasst werden und das geht nur mit Daten, die anschließend korrekt ausgewertet und dargestellt werden müssen. Und genau da konnte WAGO unterstützen: „Eine performante, schnelle Monitoring Lösung in Echtzeit“, ergänzt Weiß.

Kein Baukastensystem

Zusammen konnten die Firma Herding und das Unternehmen WAGO mit WAGO Analytics eine optimale Monitoring-Lösung finden, die auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten ist. Weiß betont, dass ein reines Baukastensystem für ihn nicht gepasst habe, da eine individuelle Lösung für das Unternehmen wichtig war und das habe WAGO optimal umgesetzt.

Ein Blick in die Zukunft verrät: Herding hat bereits ein weiteres Folgeprojekt beauftragt und durch das offene System kann WAGO Analytics jederzeit erweitert werden.

Autor: Lena Wilkening, Communications Manager bei WAGO

Über WAGO

Die WAGO Gruppe zählt zu den international richtungweisenden Anbietern der Verbindungs- und Automatisierungstechnik sowie der Interface-Elektronik. Im Bereich der Federklemmtechnik ist das familiengeführte Unternehmen Weltmarktführer. Seit seiner Gründung 1951 ist WAGO stetig gewachsen und beschäftigt heute weltweit etwa 9.000 Mitarbeiter, davon rund 4.200 in Deutschland am Stammsitz im ostwestfälischen Minden und im thüringischen Sondershausen. Im Jahr 2022 betrug der Umsatz 1,34 Milliarden Euro.

Herding GmbH Filtertechnik

Familienunternehmen. Lokal verwurzelt. International vernetzt.

Vor knapp 50 Jahren gründete Walter Herding ein innovatives Unternehmen mit dem Ziel, Filtertechnik neu zu denken. Zusammen mit Gerhard Stich entwickelten sie eine Organisation die heute mit Filtertechnik mehr als 50 Mio. Euro Umsatz erwirtschaftet. Wir sind weltweit vor Ort – teilweise mit eigener lokaler Produktion. Unsere 400 MitarbeiterInnen am Hauptsitz in Amberg stellen in der eigenen Fertigung jährlich über 75.000 Filter her. Seit Beginn steht der Sinterlamellenfilter mit der einzigartigen Oberflächenfiltration im Zentrum. Diese Technologie stellt nach wie vor eine Revolution in der Filtertechnik dar. Dabei ist der extrem hohe Abscheidegrad bei praktisch keiner Abnutzung der Filter bis heute unerreicht. In den verschiedensten Branchen und Anwendungsgebieten entstanden über die Jahre eine Vielzahl von kundenspezifischen Lösungen. Gepaart mit der eigenen Entwicklung und langjähriger Erfahrung als Hersteller von Filteranlagen hat Herding immer die passende Antwort.

Sie haben noch Fragen? Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Additional service offerings: