Referenz

Die energieeffiziente Porzellanfabrik

  • 5/3/2018
  • Der Porzellanhersteller BHS tabletop AG hat am Standort Schönwald in ein neues Blockheizkraftwerk investiert, sein Wärmeverteilsystem teilweise erneuert und eine zentrale Steuerung mit erhöhter Betriebssicherheit installiert. So spart das Unternehmen viel Energie.
    200 Millionen Menschen in mehr als 100 Ländern essen täglich von Porzellan der BHS tabletop AG. Das traditionsreiche Unternehmen aus Selb, in Oberfranken, ist mit seinen Marken Bauscher, Tafelstern und Schönwald Weltmarktführer für Profiporzellan und verkauft pro Jahr rund 40 Millionen Geschirre an die Gastronomie, an Hotels, Flug- und Schifffahrtslinien, an Unternehmens- und Systemrestaurants, Seniorenheime und Kliniken. An seinen drei Standorten in Selb, Weiden und Schönwald beschäftigt das Unternehmen, das aus der ehemaligen Hutschenreuther AG hervorging, rund 1.150 Mitarbeiter. Da für das Brennen von Porzellan viel Energie benötigt wird, spielt der Klima- und Umweltschutz für die BHS eine übergeordnete Rolle. Um die tatsächlich erforderliche Energie so gering wie möglich zu halten und sie gleichzeitig für mehrere Zwecke nutzen zu können, hat das Unternehmen die Produktion grundlegend verändert und dadurch den Energieeinsatz in den vergangenen 15 Jahren um ein Drittel gesenkt. Damit konnte es auch den Kohlendioxidausstoß in der Produktion deutlich verringern.

    Systematisches Energiemanagement

    Als erstes Unternehmen der Porzellanbranche weltweit ist die BHS 2012 gemäß der Prüfrichtlinie DIN EN ISO 50001 zertifiziert und mittlerweile erfolgreich rezertifiziert worden. Damit setzte es bereits lange, bevor es verpflichtend wurde, die Anforderungen des Energiedienstleistungsgesetzes (EDL-G) um und betrieb ein systematisches Energiemanagement. Das Monitoring hilft dabei, Effizienzpotentiale zu finden und zu heben. So hat etwa die bessere Synchronisation von vier Kompressoren zu einer Energieeinsparung von rund 20 Prozent geführt.

    Zusätzlich ist die BHS bereits seit 2011 gemäß der internationalen Norm für Umweltmanagementsysteme DIN EN ISO 14001:2015 zertifiziert, um Anforderungen an den Umweltschutz systematisch managen zu können. Außerdem betreibt das Unternehmen eine Wasseraufbereitungsanlage und wiederverwertet alle Roh- und Zwischenprodukte vollständig.

    referenz_bhs_tabletop_porcelain_energiemangement_x1_2000x1500.jpg

    BHS energy manager Thomas Tröger explains his company’s efficiency concept.

    Auch bei der Energieerzeugung folgt die BHS modernen Maßstäben. So hat sie am Standort Schönwald 2016 ein neues Blockheizkraftwerk (BHKW) mit Pufferspeicher und Abgaswärmetauscher in Betrieb genommen. „Wir produzieren damit 70 Prozent unseres Stroms sowie 70 bis 80 Prozent unserer Wärme selbst“, sagt Energiemanager Thomas Tröger von BHS.

    Im Rahmen der energetischen Sanierung wurden daher die Wärmeverteilsysteme teilweise erneuert. Die zentrale Steuerung basiert nun auf autark funktionierenden Einzelstationen und Bedienebenen sowie einem in die Steuerung integrierten Alarmserver mit SMS-Alarmierung. Dieser trägt dazu bei, die Betriebssicherheit zu erhöhen. Daneben hat die zentrale Steuerung die Aufgabe, die Vorlauftemperatur zu regeln, alle Pumpen anzusteuern und alle Bereiche mit Wärme zu versorgen.

    Für das Energiemanagementsystem werden verschiedene Messwerte wie Impuls, M-Bus und Modbus IP aufgenommen und zum Monitoring per OPC zur Auswertung weitergegeben. Basierend auf diesen Werten ermittelt die Steuerung die zum optimalen Betrieb des BHKW nötigen Informationen und steuert mit diesen Informationen per Modbus IP das BHKW an.

    referenz_bhs_tabletop_porcelain_energiemangement_x2_2000x1500.jpg

    WAGO components control the heat distribution in the porcelain factory.

    Mit den Umbauten wurde die TPN Service GmbH & Co KG beauftragt. „Das Steuerungskonzept basiert auf der WAGO Industriesteuerung“, erläutert der Geschäftsführer Marco Puchalski. „Damit haben wir schon bei früheren Aufträgen gute Erfahrungen gemacht, vor allem hinsichtlich Flexibilität und Zuverlässigkeit, aber auch was den Preis betrifft.“

    In Schönwald hat TPN drei neue Informationsschwerpunkte (ISP) installiert und einen vorhandenen umgebaut. In jedem Schaltschrank ist ein Controller mit unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV), Lichtwellenleiter (LWL)-Switch und lokalem Visualisierungs- und Logging-Server mit Touchpanel im Einsatz. Für größtmögliche Zuverlässigkeit sorgt zum einen die redundante LWL-Verkabelung mit Spanning-Tree-Protocol (STP). Zum anderen synchronisieren sich die Visualisierungs- und Logging-Server ständig, sodass alle Geräte die gleichen Daten haben. Sie können von jeder anderen Station aus eingesehen und bedient und bei einem Ausfall ersetzt werden.

    Untereinander kommunizieren die ISP über ein Standard-LWL-Netzwerk. Die großen Entfernungen von bis zu 400 Metern lassen sich dadurch problemlos überwinden. Die Bedienung und Überwachung erfolgt über einen lokalen, privaten Webserver mit jedem beliebigen internetfähigen Gerät, was auch eine Fernbedienung über VPN ermöglicht.

    Die auf dem Frontend integrierten Features „intelliBuilding Logging“ und „Dokumentation“ erlauben eine Echtzeitansicht und halten Unterlagen, Schaltpläne, Strangschemen und Datenblätter jederzeit vor, was die Wartung und den Betrieb erheblich erleichtert. Die benutzerfreundliche Bedienoberfläche inklusive Gruppenzuordnung und Zeitsteuerung macht es einfach, für einzelne Bereiche im Gebäude eigene Betriebszeiten zu hinterlegen und dadurch die Energiekosten zu senken.

    Auch die 2010 gebaute Heizung in der Fertigungshalle wurde im Zuge der Umbauten 2016 an das BHKW gekoppelt und in das Steuerungssystem integriert. „Das ist die vielleicht größte Stärke der Komponenten von WAGO, dass sie dank der vielfältigen Schnittstellen und der extrem leichten Handhabung – oft per Steckverbindung – ein späteres Nachrüsten und Erweitern bestehender Anlagen so einfach machen“, sagt Thomas Tröger von BHS. „Und das gilt nicht nur für einfache Taster, Relais oder Sensoren“, ergänzt Marco Puchalski, „sondern auch für diverse Bussysteme anderer Hersteller.“

    Text: Stephan Lampe, WAGO

    Foto: Sebastian Ehrlich, Tema

    Steuerungen – alles auf einen Blick

    Erfahren Sie mehr über die Eigenschaften und technischen Gegebenheiten unseren Steuerungen. Mit einem Klick zu den Themen Security, IoT, Betriebssystemen und vielen weiteren mehr erfahren.

    energiemanagement_titel-3-phasen-leistungsmessmodul_2000x1500.jpg

    3-Phasen-Leistungsmessmodule

    Das WAGO I/O System 750 bietet ein vollständiges, aufeinander abgestimmtes Produktportfolio für die Energiemessung.

    stromwandler-und-spannungsabgriffe_s_ur_0855_gruppenbild_001_xx_2000x1500.jpg

    Potentialabgriffe

    Im Handumdrehen und ohne Werkzeug: Mit den Potentialabgriffen der Serie 855 lässt sich eine abgesicherte Messspannung von einem isolierten Leiter komfortabel und sicher abgreifen.

    stromwandler-und-spannungsabgriffe_p_ur_0855_9450_2000_000_xx_2000x1500.jpg

    Rogowski-Spule

    Die Rogowski-Spule der Serie 855 ist eine geschlossene Luftspule, mit einem teilbaren Spulenkörper und mit einem nichtmagnetischen Kern.

    Ihr Ansprechpartner bei WAGO

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Zentrale

    Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

    Fr. 8:00-15:00 Uhr

    Additional service offerings: