Themen

Wärme, Gas und Wasser: Lösungen für Versorgungsnetze

  • 5/13/2025
  • Mit WAGO Technik und Technologien kommt Intelligenz in Versorgungsnetze, nicht erst seit gestern und nicht nur in Stromnetze. Unsere Produkte und Lösungen sind praxiserprobt, wirtschaftlich und zukunftsfähig – und vor allem KRITIS-konform. Das zeigen auch Referenzen aus den Bereichen Wärme, Gas und Wasser.

    Wärmewende mit WAGO

    Die Wärmewende in Deutschland gilt als ein zentraler Hebel, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Dabei optimieren Stadtwerke schon seit jeher ihre Wärmeversorgung. Die kommunale Wärmeplanung macht es zur Pflicht. Bis 2030 soll bundesweit durchschnittlich die Hälfte der Wärme nachhaltig produziert werden. Fernwärme und Sektorenkopplung sind in diesem Zusammenhang die Schlagworte. Mit WAGO Technik gelingt es, die Wärmewende wirtschaftlich zu gestalten.

    energy_energienetze_gasnetz_gettyimages-524720752_2000x1125.jpg

    Gas geben – mit WAGO

    Jetzt heißt es Gas geben bei der Energiewende. Richtig gelesen: Gas! Aktuell deckt es gut ein Viertel des gesamten Primärenergieverbrauchs in Deutschland – und im Gegensatz zu Erdgas werden gasförmige Energieträger auch künftig nicht an Bedeutung verlieren. Das gilt für die Versorgungsnetze ebenso. Ganz gleich, ob’s Speichermöglichkeiten mittels Power-to-Gas oder die Modernisierung von Gasverteilstationen betrifft: In diesen explosionsgefährdeten Bereichen sind Lösungen von WAGO sicher im Einsatz.

    Wasserwirtschaft am Wendepunkt

    Ist Wasser das neue Gold? Sicher ist laut BDEW zumindest jetzt schon, dass der Klimawandel, Nitratbelastungen und Spurenstoffe aus chemischen und pharmazeutischen Produkten es dazu machen. Sie führen bereits heute zu extremen Versorgungsspitzen und verändern die Wasserhaushalte erheblich. Es gilt die Wasserversorgung und Abwasseraufbereitung zu sichern. Dafür müssen Ver- und Entsorgungssysteme in der Wasserwirtschaft zukunftssicher ausgerichtet werden. WAGO Technik trägt dazu bei.

    MM-428786_GettyImages-172979874_2000x2000.jpg

    Lösungen für das Verteilnetz

    Die Anforderungen an die Verteilnetze wachsen stetig. Ob durch die steigende Zahl an dezentralen Energieerzeugern, die Mobilitätswende, den Redispatch 2.0 oder die Elektrifizierung der Sektoren. All diese Faktoren stellen hohe Ansprüche an das Verteilnetz und verdeutlichen dessen Schlüsselfunktion für das Gelingen der Energiewende, hin zu einer klimaneutralen und sicheren Energieversorgung. Mit unseren Lösungen unterstützen wir dabei, diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen.

    Sektorenkopplung: von Versorgungsnetzen zum Energiesystem

    Der dezentralisierte und digitalisierte Stromsektor rückt bei Versorgern die Bereiche Wärme und Mobilität in den Fokus. Die Energiewende geht nur mit Speichern. Im Gegensatz dazu bieten das Wärme- und das Gasnetz noch große Kapazitäten. Deshalb gewinnen Power-to-Heat- und Power-to-Gas-Anlagen an Bedeutung. Sie können überschüssigen Ökostrom nutzen, um Wärme und die speicherbaren Gase Wasserstoff und Methan zu produzieren. WAGO beliefert Hersteller solcher Anlagen. Gleichzeitig unterstützen wir Versorger bei der Modernisierung ihrer Wärme- und Gasnetze. Die Kopplung der Energiesektoren und immer komplexere Energieflüsse machen das nicht nur sinnvoll, sondern notwendig.

    Referenzen

    Entdecken Sie ausgewählten Referenzen mit WAGO und erfahren Sie mehr zu langfristigen partnerschaftlichen Projekten in Versorgungsnetzen.

    energy_referenz_stadtwerke-flensburg_heizzentrale_rohre_plattenwaermetauscher-uebergabestation_2000x1125.jpg

    Effizienz in der Heizzentrale

    In Flensburg machen sie ihren eigenen Strom – und das seit mehr als 30 Jahren in Verbindung mit einem flächendeckenden Fernwärmenetz. Mit der Inbetriebnahme einer neuen Gas- und Dampfturbinenanlage (GuD) im Herbst 2016 verabschiedet sich die Stadt an der Ostsee von der Steinkohle und nutzt Erdgas für die Kraft-Wärme-Kopplung. Parallel dazu modernisieren die Schleswig-Holsteiner ihr Fernwärmenetz. Für die dezentrale Steuerung sowie Anbindung an die Fernüberwachung kommt Steuerungstechnik von WAGO zum Einsatz.

    energy_referenz_drewag_dresden_tino_tietze_leitwarte_2000x1125.jpg

    Den Druck sicher regeln

    Die Energiewende beschränkt sich derzeit nur auf den Stromsektor, heißt es. Die DREWAG NETZ GmbH geht einen Schritt weiter und treibt durch Modernisierung seiner Gasverteilstationen auch die „Smartization“ seiner Gassparte voran. Dabei setzt das Unternehmen auf Automatisierungslösungen von WAGO.

    MM-5927_Reference_Kanalnetz_Stuttgart_DSC_0600__2000x1125.jpg

    Wasser 4.0 – Fit für die Zukunft

    Neues Prozessleitsystem für das Kanalnetz Stuttgart von ME-Automation Projects mit WAGO Fernwirklösung

    WDE_1802_WAGO_avacon-0371_2000x1125.jpg

    Digitalisierung als Basis der Sektorenkopplung

    Sektorenkopplung, Digitalisierung und Kundenzentriertheit: Das steht im Fokus des Energiedienstleisters Avacon Natur. Es steigert die Effizienz der Energieanlagen und Fernwärmenetze und stellt bedarfsgerecht Informationen zur Verfügung. Vor allem die Sektorenkopplung – die integrierte Steuerung für Wärme, Strom und Elektromobilität – bedarf einer digitalen Datenerfassung.

    process_landschaft_windkraftanlagen_see_felder_2000x1125.jpg

    Neue Überwachungstechnik an der Förmitztalsperre

    Für den Betrieb der Förmitztalsperre misst das Wasserwirtschaftsamt Hof zahlreiche Pegelstände von Grund- und Sickerwasser, aber auch von Zu- und Abflüssen. Der hydrostatische Druck, der an den verschiedenen Messpunkten auf dem Damm lastet, wird ebenfalls überwacht, um die Sicherheit der Talsperre zu gewährleisten. Im Zuge der seit 2013 durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen hat das Wasserwirtschaftsamt die Überwachungspegel mit Hilfe von WAGO bereits teilweise automatisiert.

    CH-2393517_New_Website_Projekt_TEN_Gasdruckregelanlage_Bodelwitz_GWA_37_2000x1125

    Gasstation 4.0: TEN modernisiert GDRMA Bodelwitz mit WAGO Technik

    Wenn’s läuft, dann läuft‘s – und trotzdem dürfen Netzbetreiber nicht stehen bleiben. Das zeigen die Thüringer Energienetze (TEN). Aus der Notwendigkeit, ihre Gasstationen zu modernisieren, machen die TEN mit WAGO Technik eine Tugend: Sie schaffen mit Pionierarbeit an der Gasstation Bodelwitz eine Blaupause, die Wirtschaftlichkeit sowie Wartungs- und Betriebseffizienz erhöht – und das nicht zum ersten Mal.

    Sie haben noch Fragen? Ihr Ansprechpartner bei WAGO

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Zentrale

    Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

    Fr. 8:00-15:00 Uhr

    Additional service offerings: