Referenz

Wie eine Bahnfahrt zum Luxuserlebnis wird

  • 1/15/2021
  • Von der einfachen Fahrt zum bewegenden Moment: Über Bahnreisen gibt es viele Geschichten – einige sind unterhaltsam, andere ärgerlich, aber selten geht es um Stil und Komfort. Anders ist das beim hochmodernen Panoramawaggon Luxon – und zwar nicht nur vordergründig. Denn auch bei der Wahl der technischen Ausstattung haben die Betreiber keine Kompromisse gemacht und sich für Reihenklemmen, Steckverbinder und Interface-Elektronik von WAGO entschieden.

    Der Luxon ist ein Panoramawaggon der Extraklasse. Er bietet alles, was eine moderne Event-Location braucht: eine stilvolle Bar, eine elegante Lounge, gleichermaßen bequeme wie individuell arrangierbare Sitzmöglichkeiten, feine Gastronomie vom Zwei-Sterne-Koch. Das Besondere dabei: Der Luxon bleibt nicht an einem Ort stehen, sondern rollt für Privat- und Geschäftskunden über das normale Schienennetz quer durch Deutschland und Europa. „Wir fahren grundsätzlich überall hin, wo die Gleise unsere Spurweite haben – von Narvik im Norden Norwegens bis weit in den Süden hinter die Türkei“, sagt Jörg Schurig, technischer Projektleiter. Gemeinsam mit Alex Dworaczek führt er die Geschäfte des Münchener Eisenbahnverkehrsunternehmens RailAdventure GmbH, die den Luxon betreibt.

    MM-30833_GWA_Reference_Luxon_DSCF2383_2000x1125.jpg

    We created a market for something that did not previously exist.

    Jörg Schurig, Technical Project Manager and One of the Two Managing Directors of RailAdventure GmbH, the Corporation that Operates the Luxon
    MM-30833_GWA_Reference_Luxon_Bruecke_2000x1125.jpg

    Maximaler Hightech auf minimalem Raum – normenkonform

    Als rollendes Schienenfahrzeug muss der Luxon damit auch die in der Bahnbranche geltenden, besonders strenge Anforderungen an die elektronischen Einrichtungen erfüllen, die etwa durch die DIN EN 50155, die DIN EN 50121 oder die DIN EN 45545 vorgegeben werden. Will man zusätzlich – wie im Luxon – auf dem stark begrenzten Raum das Maximum an Hightech unterbringen, wird es umso schwieriger. Folgerichtig fiel die Entscheidung auf einen Projektpartner, der seinerseits eng mit der Bahnbranche verknüpft ist. „WAGO hat uns bereits in einer sehr frühen Phase unterstützt, als es noch um die bloße Produktauswahl ging. Dieser Support hat über all die Jahre nicht nachgelassen, auch als es richtig kompliziert wurde. Das ist beispielgebend und habe ich so in der Vergangenheit kaum erlebt“, lobt Jörg Schurig die enge Zusammenarbeit.

    46 Kilometer Leitungen, mehr als 30.000 Klemmstellen

    Im Laufe der Jahre ist der Luxon so zu einem regelrechten WAGO Showroom geworden – fast jedes Bauteil aus dem Segment Verbindungstechnik ist irgendwo im Einsatz. Im Luxon sind nicht weniger als 46 Kilometer elektrische Leitungen verbaut, verbunden sind sie über mehr als 30.000 Klemmstellen. Nahezu die komplette elektromechanische Installation erfolgt über Reihenklemmen und Steckverbinder von WAGO: von den Steckdosen in der Bar über die LED-Spots in der Lounge bis hin zu den Verteilerschränken hinter der Bordküche im Unterdeck – überall dort, wo elektrischer Strom fließt und Signale übertragen werden, kommt die bewährte, zuverlässige und wartungsfreie Federklemmtechnik aus Minden zum Einsatz.

    Selbstredend, dass in einer solch begrenzten Einbauumgebung eine möglichst geringe Baubreite erforderlich ist, um eine möglichst hohe Packungsdichte zu erreichen. Einen wesentlichen Beitrag hierzu leisten etwa auch die steckbaren Relaismodule von WAGO, die als eine der wenigen am Markt die hohen Standards der einschlägigen Bahnnormen erfüllen. Gäste sehen von alldem nichts, die Technik verbirgt sich hinter edlen Verkleidungen.

    MM-30833_GWA_Reference_Luxon_DSCF2846_2000x1125.jpg

    Sieben Jahre, rund 100.000 Arbeitsstunden

    Dass all dies möglich ist, liegt an dem unbedingten Willen, dem erstaunlichen Innovationsgeist und den zusammengenommen 60 Jahren Berufserfahrung der Geschäftsführer Jörg Schurig und Alex Dworaczek. Beide sind Eisenbahner durch und durch. Zusammen haben sie 2011 den fast sechzig Jahre alten Panoramawaggon von der ehemaligen Rheingold TEE gekauft und mit viel Herzblut, aber auch mit viel zeitlichem und finanziellem Aufwand auf Vordermann gebracht. Mehr als sieben Jahre hat das gedauert, umgerechnet rund 100.000 Arbeitsstunden. „Solche Projekte kann man nicht auf der grünen Wiese starten, es braucht ein tiefgreifendes Verständnis für die Branche, ein stabiles Netzwerk an zuverlässigen Partnern und nicht zuletzt eine ordentliche Portion technisches Know-how“, erklärt Jörg Schurig.

    Was so entstand, ist ein echtes Unikat aus Leidenschaft. „Wir haben einen Markt geschaffen, den es vorher schlicht nicht gab“, sagt Jörg Schurig mit Stolz in der Stimme. Dabei wird er nicht müde zu betonen, dass keineswegs nur Geschäftsleute und Unternehmer zu seinen Kunden zählen. „Ganz im Gegenteil! Mit uns fahren zu einem großen Teil Privatleute, die sich diesen Luxus zu besonderen Anlässen gönnen: Vom prominenten Schauspieler bis hin zur Jubiläumsgesellschaft sorgen wir für bewegende Momente. Und das ist wortwörtlich gemeint!“

    The support from WAGO is exemplary. I have seldom experienced it in the past!

    Jörg Schurig
    MM-30833_GWA_Reference_Luxon_Konferenz_2000x1125.jpg

    Eine Beispielfahrt im Luxon – Konferenzraum der etwas anderen Art

    Doch wie sieht so eine Fahrt im Luxon eigentlich aus? Mal angenommen, Ruben Meyer ist Vorstandsmitglied und somit ein gefragter Gesprächspartner. Meetings laufen für ihn in der Regel nach demselben Muster ab: Termin vereinbaren, Inhalte gut vorbereiten, den richtigen Besprechungsraum aufsuchen, Platz nehmen – und Durchhaltevermögen beweisen. Mittags gibt es ein kaltes Buffet auf dem Flur oder etwas Warmes in der Kantine. Am Ende des Tages raucht der Kopf, brennen die Augen und Meyer ist froh, wieder an der frischen Luft zu sein.

    Es gibt aber auch Veranstaltungen, die laufen für das fiktive fränkische Vorstandsmitglied ganz anders ab: Dann nämlich machen sich Ruben Meyer und seine Mitarbeiter nicht auf den Weg in ein nüchternes Konferenzzimmer, sondern zum nahegelegenen Nürnberger Hauptbahnhof. Dort steht pünktlich zum bestellten Zeitpunkt der eigens für diesen Tag gebuchte Sonderzug, an den ein ganz besonderer Waggon gekoppelt ist – der Luxon. Das riesige Glasdach im Mittelteil des exklusiven Panoramawaggons verspricht einen ungehinderten Blick auf die vorbeiziehende Landschaft. Und die kann sich schließlich jeder selbst aussuchen, indem die Route im Vorfeld individuell vereinbart wird.

    Abfahrt in Nürnberg – Zustieg in Ingolstadt – Mittagsmenü am Ammersee

    Nach dem Start in Nürnberg bespricht Ruben Meyers Team an der Bar die letzten Details für den bevorstehenden Termin. Im Panoramadeck sind die Tische bereits in der Konferenzvariante angeordnet. Nach etwa einer halben Stunde folgt in Ingolstadt der erste Zwischenstopp. Hier steigen die Geschäftspartner zu, mit denen heute der neue Liefervertrag abgeschlossen werden soll. Insgesamt elf Personen befinden sich nun an Bord, 20 Gäste sind maximal möglich.

    Während der Luxon gemütlich gen Süden fährt und dabei München links liegen lässt, erstreckt sich hinter dem prachtvollen Starnberger See das gewaltige bayerische Alpenvorland – ein Anblick, den in dieser Form sonst wohl kein Veranstalter bieten kann. Nach etwa zwei Stunden intensiver Verhandlungen vertreten sich Meyer und seine Gäste in Weilheim in Oberbayern die Beine oder nehmen Platz in der Lounge. In der Pause wird das Panoramadeck zügig zum Restaurant umgebaut. Nur 30 Minuten braucht die Crew dafür. Beim anschließenden exklusiven Drei-Gänge-Menü geht es mit einem Schlenker um den Ammersee zurück nach Ingolstadt und Nürnberg.

    Text: Kilian Fröhlich, Key-Account-Manager Railway Industry bei WAGO

    You can’t just start projects like this from scratch. You need an extensive understanding of the sector, a stable network of reliable partners, and, not least, a decent level of technical expertise.

    Jörg Schurig

    Passende Produkte entdecken

    buehne_reihenklemmensystem_2000x1125.jpg

    Größte Auswahl an Reihenklemmen vom Marktführer. Hier finden Sie beste Reihenklemmen für alle Anwendungen und Informationen zu oft gestellten Fragen! Das leistungsstarke Produktportfolio bietet Ihnen die Basis für Ihre Schaltschranklösung!

    buehne_steckverbinder_ad_2000x2000_1.jpg

    Faster Connection: Pluggable Connectors

    Die steckbare Lösung für Ihre Anwendung – Steckverbinder für Leitungsanschluss und Signalübertragung: Für jede Anwendung finden Sie bei uns den passenden Steckverbinder. Ganz gleich, ob auf der Leiterplatte, im Schaltschank oder für den Leuchtenanschluss – mit Steckverbindern von WAGO realisieren Sie schnell und einfach den Anschluss an unterschiedlichste Anforderungen.

    MM-3138  new header relays and optocouplers_2000x2000.jpg

    Relay and Optocoupler Modules

    Funktionalität in den unterschiedlichsten Einsatzgebieten – Ganz gleich, ob Relaissockel oder steckbare Relais- und Optokopplermodule – die vielfältigen Ausführungen der WAGO Relais und -Optokoppler bieten für jede Anforderung eine Lösung und sind in allen Bereichen der Industrie, Prozesstechnik und Energietechnik, in der Bahn oder im Schiffbau sowie im allgemeinen Schaltschrankbau einsetzbar.

    Ihr Ansprechpartner bei WAGO

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Zentrale

    Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

    Fr. 8:00-15:00 Uhr

    Additional service offerings: