可持续建筑是可规划的
重要信息概览:
- 建筑业的可持续性要求在建筑的整个生命周期内的可持续性:在规划阶段就需要打好基础。
- 绿色建筑的概念也要求具有灵活性: 该技术必须允许进行快速调整,有时甚至需要对正在运营中的建筑进行调整。
- 电气安装需要根据需求快速进行调整 - 这一要求在未来将变得更加重要。
- 可规划性和调节性:万可WINSTA®系列接插式电气安装系统
建筑物生命周期中的接插式电气安装系统
可规划的安装
与传统方法相比,接插式电气连接装置必须在最初的预规划阶段进行精确设计。从表面来看,该方案貌似需要更多的时间和精力 - 但持续适应当代建筑方法需要将时间和精力花在规划阶段,而非施工。从而既节省了施工阶段的时间,又防止出现规划错误,同时也与绿色楼宇建设的相关方案吻合。“如果我想要更多的可持续建筑,那么电气安装需要是可预测的,这意味着它必须是可规划的 – 而接插式电气安装正好提供了这个优势,”Rachuba解释说。从而需要完整的数据集,例如,生成数字孪生,这已经是可持续楼宇设计的标准。
接插式建筑电气安装系统实现灵活的转换
当然,即使在建造新建筑的常规方法中,也可以提前规划所有楼宇方案,并作为一个完全可协调的系统。但问题不可避免地出现了 – 在过渡到使用阶段时,如果不是更早的话,或者在以后需要重新使用建筑的时候。“那么问题来了,并不能轻松获取所有组件,”Rachuba说。在传统的方案中,转换通常需要在已经有分支电路的地方创建新的线路 – 除了建筑中已有的组件。“这增加了材料的使用量,这通常会对其他因素产生负面影响,如火灾负荷,”Rachuba指出。“通过使用接插式电气安装方式,系统更具灵活性,也可以准确地看到设施的位置。从而使我能够从一开始就考虑到最理想的出发点是什么,哪些安装部分可以保留,哪些部件可以在另一个地方重新使用。这让我事先考虑到哪里是最好的起点,安装的哪些部分可以保留,哪些部件可以为不同的目的重新使用。利用这些模型,我可以通过重新计算参数和同时优化参数,事先进行设计。
示例:将一个有四个房间、每个房间有两盏灯的医生办公室改造成一个有两个房间、每个房间有四盏灯的日托中心。通过即插即用的连接方式,可以快速、轻松地更换组件。
现有的电缆可以重新使用,或者为以后的应用预留。如果电工只改变开关组,其他部件,如配电箱,至少可以部分替换为合适的型号,或者相同的导线可以在其他地方重新使用。从而降低成本并节约资源。
Ann-Christin Rachuba,万可建筑电气安装部门负责人
更多信息
更多WINSTA®系列连接器信息