Sprache auswählen
Auf dieser Seite:

Referenz 26. April 2018
Hand in Hand für den Ex-Schutz

Seit zehn Jahren setzt Quintex beim Thema Ex auf WAGO:

Das Thema Ex-Schutz gehört zweifelsohne zu den Themen, mit denen sich Anlagenbauer und -betreiber nur ungern im Detail beschäftigen – zu komplex ist die Materie. Nicht für die Firma Quintex! Für sie ist Ex-Schutz das „tägliche Brot“. Das hochspezialisierte Unternehmen liefert einbaufertige Anschlusskästen für den Ex-Bereich, die Anlagenbauern und -betreibern das leidige Thema abnehmen. In den Gehäusen von Quintex immer mit an Bord: WAGO Reihenklemmen sowie das WAGO-I/O-SYSTEM 750.

Explosionsschutz hat seinen Ursprung im Bergbau. Dort war er spätestens ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein durchaus brenzliges Thema. Inzwischen findet Explosionsschutz ebenso in anderen Industrien Anwendung. In der chemischen Industrie zum Beispiel, bei der Förderung von Erdöl oder Erdgas, in der Nahrungsmittelindustrie oder bei Biogasanlagen. Überall dort, wo Gase und Stäube entstehen, die in Kombination mit Sauerstoff eine „gefährliche explosionsfähige Atmosphäre“ erzeugen. Denn, wenn zu diesem Gemisch die Zündung durch eine heiße Oberfläche oder einen elektrischen Zündfunken hinzukommt, tritt der Fall auf, den es unter allen Umständen zu vermeiden gilt: die Explosion. Und die hat zumeist das Potential, mehreren oder vielen Menschen direkt zu schaden.

Vertrauenssache Ex-Schutz

„Ex-Schutz ist von Vertrauen geprägt. Es geht um Menschenleben, um es deutlich auszudrücken“, sagt Gisbert Schmahl denn auch nicht von ungefähr. Er ist Technikgeschäftsführer der Firma Quintex – und die kennt sich mit dem Thema Explosionsschutz aus. Vor gut zehn Jahren aus einem Spin-Off hervorgegangen, gilt Quintex heute als mittelständischer Spezialist für Ex-Klemmenkästen, Ex-Steuerungen und Komponenten, Ex-Begleitheizungen, Ex-Leitungsdurchführungen und Ex-Überdrucksteuerungen. Die Lösungen von Quintex sind geeignet für den Einsatz in Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22 und sind gemäß internationalen Vorgaben wie ATEX, IECEx oder EAC zertifiziert. Zu den Kunden des Unternehmens aus Lauda-Königshofen bei Würzburg gehören nach Auskunft von Produktmanager Klaus Weiter sowohl Maschinen- und Anlagenbauer als auch Endkunden – also Anlagebetreiber. „Was wir anbieten ist kein Standard, sondern Technik von Losgröße 1 bis zur kundenspezifischen Serienfertigung“. Damit Quintex diese individuellen Kundenwünsche überhaupt wettbewerbsfähig bedienen kann, kombiniert das Unternehmen geschickt Komponenten, die sich bereits in Industrieanwendungen bewährt haben.

process_referenz_quintex_bekon_mini_hkw_2000x1500.jpg

Anschlussfertig konzipiert für Ex-Bereiche

Gehäuselösungen von Quintex, wie Polyestergehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff oder Edelstahl 1.4404 / 316L, haben sich für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen tausendfach bewährt. Insbesondere, weil ihnen auch aggressive chemische Substanzen oder mechanische Beanspruchungen kaum etwas anhaben können. Silikondichtungen im Deckel schließen sauber und dauerhaft ab und schützen so die Installations- und Steuerungstechnik im Inneren. Was die Bestückung betrifft, setzt Quintex seit nun mehr zehn Jahren vor allem auf das Lösungsportfolio von WAGO für Ex- und Nicht-Ex-Bereiche.

Ex und Nicht-Ex aus einer Hand

Die CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik von WAGO spart nicht nur Zeit bei der Installation, sondern sorgt durch ihre stets funkenfreie Kontaktierung für eine sichere Verbindung selbst in besonders anspruchsvollen Umgebungen. Darüber hinaus bietet das Programm maximale Freiheit, Ex- und Nicht-Ex-Applikationen aus einem System heraus wirtschaftlich zu realisieren. In einer Biogasanlage nimmt das WAGO-I/O-SYSTEM 750 beispielsweise zentrale Funktionen innerhalb der lebenserhaltenden Mess- und Regelungstechnik ein. Während Komponenten ohne Ex-Schutz nach einem Alarm von der Sicherheitstechnik spannungsfrei geschaltet werden, bleiben Systeme mit einem entsprechenden ATEX-Schutz in Betrieb. Damit diese zwei Welten jedoch nicht mit zwei voneinander getrennten Automatisierungssystemen umgesetzt werden müssen, erlaubt das WAGO-I/O-SYSTEM 750 Ex- und Nicht-Ex-Busklemmen in einem Knoten zu betreiben.

So funktional die Hardware klingt, für Gisbert Schmahl ist sie nur ein Teil der Marktlösung, die von Quintex angeboten wird. „Vom Systemintegrator erwarten die Kunden keine Lösung, die von der Stange kommt, sondern individuelle Systeme, die auf die jeweiligen Belange zugeschnitten sind, erklärt Gisbert Schmahl. „Wir verkaufen Funktionen und keine einzelnen Geräte.“ Maßgefertigte Lösungen – inklusive der optimalen Abstimmung der integrierten WAGO Technik im Inneren der Klemmenkästen, der planerischen Abstimmungen am Beginn von Projekten, der notwendigen Detailklärungen sowie aller erforderlichen Freigaben und Dokumente.

process_referenz_quintex_klemmkasten_edelstahl_2000x1500.jpg

Bevor es knallt, wenn es brennt

Mit den Komponenten von WAGO und dem engen Kontakt, den das Unternehmen zum Mindener Spezialist für Verbindungstechnik hat, ist Quintex dazu in der Lage, seine Kunden mit vorbereiteter Steuerungstechnik sowie anschlussfertigen Klemmenkästen und Begleitheizungen innerhalb kürzester Zeit zu versorgen. „Wenn es eilig ist, schaffen wir das mit unserer Expressfertigung auch binnen dreier Tage nach Auftragseingang“, meint Produktmanager Klaus Weiter nicht ohne Stolz: Die schnellen Lieferzeiten zählen zu den Alleinstellungsmerkmalen von Quintex.

Allerdings erfordern die auch Augenmaß bei der Auswahl der Lieferanten. „Als Systemintegrator stehen wir gegenüber unseren Kunden auch für das in der Verantwortung, was unsere Lieferanten tun. Auf die müssen wir uns darum hundertprozentig verlassen können“, fügt Technikgeschäftsführer Gisbert Schmahl hinzu, der in dieser Hinsicht mit der Zusammenarbeit, die Quintex mit WAGO pflegt, mehr als zufrieden ist.

Autoren:
Klaus Weiter, Produktmanager bei Quintex und Kay Miller, Global Industrie Manager Water bei WAGO

WAGO in der Praxis

Referenzen aus dem Bereich Prozessindustrie

Referenz

Präzises Monitoring

XTronica AS baut Systeme zur Überwachung des Tankfüllstands und setzt dafür auf das flexible und zuverlässige WAGO-I/O-SYSTEM 750.

marine_marine-platforms_african-inspiration_offshore-service-schiff_2000x1500.jpg
Customer Application

Automatisierung für Pipelines

Begleitheizanlagen verhindern das Vereisen der Pipelines bei sibirischen Temperaturen. Zum Einsatz kommen dabei explosionsgeschützte Komponenten von WAGO.

process_landschaft_brunnen_schnee_2000x1500.jpg