Sprache auswählen

Interview 14. April 2020
Fünf Fragen an ...

Hans-Georg Rethmann, technischer Leiter der Elektro Herkenhoff GmbH & Co. KG

Hans-Georg Rethmann ist seit über 40 Jahren in der Elektrobranche tätig und hat dabei schon so einige Projekte begleitet. Mit dem Auftrag für die Elektroinstallation zwei neuer Kitas in Dissen am Teutoburger Wald hat der technische Leiter aber Neuland betreten: Es waren die ersten Gebäude, bei denen er und sein Team die gesamte Elektrik steckbar ausgeführt haben. Im Interview mit WAGO verrät er, wie die Arbeit mit dem Steckverbindersystem WINSTA® lief.

Welche Vorteile bietet WINSTA® aus Ihrer Sicht gegenüber einer herkömmlichen Elektroinstallation?

WINSTA® bringt enorme Zeitersparnis, denn WINSTA® ist eine vorkonfektionierte Anlage, die nur noch zusammengesteckt werden muss. Alle Komponenten sind fertig verdrahtet. Es müssen nur noch die Zuleitungen an die Verteilerbox angeschlossen und die entsprechenden Systemleitungen für Beleuchtung, Schalter und Steckdosen eingesteckt werden – fertig ist die ganze Anlage.

Worauf genau müssen sich Elektroinstallateure beim erstmaligen Einsatz einstellen?

Wichtig ist auf jeden Fall eine sorgfältige Prüfung der gesamten Installation vor der Inbetriebnahme. Um sicherzustellen, dass alle Schutzmaßnahmen greifen und die Anlagen ordnungsgemäß abschalten, ist ein genauer E-CHECK gemäß VDE 0100 sehr wichtig.

Was ändert sich für Sie als Planer?

Die Planer müssen alle Details umfassend durchdenken und sehr genau arbeiten. Sie müssen alle Leitungen ausmessen und die richtigen Längen ausschreiben. Das erfordert umfassendes Vordenken und sehr große Sorgfalt.

WINSTA® ist [...] in allen Gebäuden mit Hohlwänden optimal einsetzbar.

Hans-Georg Rethmann, technischer Leiter der Elektro Herkenhoff GmbH & Co. KG.

Was ist der optimale Einsatzfall für WINSTA®?

WINSTA® ist meines Erachtens in allen Gebäuden mit Hohlwänden optimal einsetzbar. Wir haben sehr gute Erfahrungen in Gebäuden mit Holzrahmenkonstruktionen gemacht.

Hat mit WINSTA® die konventionelle Installation ausgedient?

WINSTA® bietet eine neue Form der Elektroinstallation. Unser Schwerpunkt liegt im klassischen Industriebau. Dort stehen unter anderem Maschineninstallationen im Vordergrund. In diesem Bereich sehe ich weiterhin die konventionelle Installation.

DALI-Leuchten mit Anschlussleitung

  • Beleuchtung ist durch DALI-Bus regelbar.
  • Aufwendige Installation der Durchgangsverdrahtung in der Leuchte entfällt.
  • Der Austausch defekter Leuchten in der Betriebsphase ist sehr schnell möglich.
  • Durch die Verwendung von Anschlussleuchten kann aus dem breiten Angebot von Standardleuchten ausgewählt werden.

Referenzbericht lesen

Effizienter Bauen mit steckbarer Elektroinstallation

Anfang 2019 hat Dissen am Teutoburger Wald den Bau einer neuen Kinderkrippe und eines Kindergartens beauftragt. Die Herausforderung: Bereits im Frühsommer sollten die ersten zwei Gruppen starten. Für die Bauzeit von nur 12 Wochen setzten die Elektrotechniker dabei auf das zeiteffiziente Steckverbindersystem WINSTA® von WAGO.